This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:如果客户不移除分压电阻器,是否可以直接放置 TLV755P?

Guru**** 2504655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915026/tlv755p-if-customer-don-t-remove-divided-resistor-can-tlv755p-be-placed-directly

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件:TLV755

你(们)好

 

我们尝试替换 AP7365 (二极管)

 

客户希望将 BOM 更改为 BOM 以更改 LDO。

 

TLV755是否是最适合此更换的器件?

 

如果不是、请建议使用其他器件吗?

 

我想再问一个问题。

 

如果客户不移除分压电阻器,是否可以直接放置 TLV755? 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    TLV755可采用与 W (SOT-23)相同的布局。 TLV755只有固定输出、因此如果电阻分压器存在或不存在、则不会产生影响。 如果他们需要可调版本、 则 TLV758P 是一个不错的选择。

    我希望这能回答你的问题。