This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:EN 上拉电阻器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914604/tlv700-en-pull-up-resistor

器件型号:TLV700

大家好、

我想减少 TLV70018输入侧的损耗、能否在 EN 引脚上使用10Mohm 上拉电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我不这么认为。 如果您在 VEN 为5.5V 的情况下查看 EN 引脚的泄漏电流、可以看到有效下拉电阻为~1.1MOhm。  

    这可能会使器件难以启用。  

    像 TPS7A02这样的器件 将有助于最大限度地减少总体系统泄漏。  

    我希望这能回答你的问题。