This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:Vi 与 Vo 要求?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914550/tps54201-vi-versus-vo-requirement

器件型号:TPS54201

我想了解当 VI 输入电压接近 Vo 输出端的 LED 电压时会产生什么行为。 换言之... 假设电池供电设备中有6Vf LED;当电池放电且 VI 接近6V LED 电平时会发生什么情况? 电源是否会保持稳定? 我想知道稳压器在可接受的情况下运行的 VI 电压。

Jamie

Primex

708.738.7851

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

       当电源电压达到输出 LED 正向电压时、它将减小输出电流、当电源电压低于 LED 正向电压时、它将关闭。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    感谢您的快速回复。  我知道、当输入低于 LED 的 VF 时、稳压器将关闭。

    为了验证、当 VI 接近 Vo?

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

      是的、环路没有问题。

    BR

    肖恩