This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:D+/-和 OTG 引脚

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914433/bq24195-d---and-otg-pins

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ24190

你(们)好

我在我的设计中使用的是 BQ24195、但我不使用 D+/-和 OTG 引脚。 是否可以将其连接到 GND、或者您有其他建议? 我不想让它们悬空。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24195与 BQ24190类似。

    可以将 D+/D-短接在一起、将 OTG 引脚接地。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供快速且有帮助的答案。