This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:UCC28610 MOT 引脚

Guru**** 2506885 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913418/ucc28610-ucc28610-mot-pin

器件型号:UCC28610

所示为 UCC28610数据表方框图、其中比较器靠近 MOT 引脚、基准电压为3V。

该比较器的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    这个函数的方框图似乎不太清楚、我相信 MOT 上的比较器函数没有被严格地绘制 为其函数。

    不过 、我的理解是、根据 数据表(第15页)的图19、比较器会检测 MOT 电压是高于3V 还是低于3V、并将故障响应分别调整为闭锁或重试。  MOT 引脚上必须有电流、用于设置 MOT 电阻器与 GND 之间的电压(Vmot)。  对于低于120kR 的 Rmot、Vmot < 3V 并且对于 Rmot > 120kR、Vmot > 3V。  

    简单的数学计算表明电流为3V/120kR = 25uA。  我认为 Vmot 还会生成单独的时序电流(未显示)、以设置最大导通时间。  比较  器还会将内部电流镜的增益改变5倍、以便在较高电阻范围内产生与在较低电阻范围内相同的时序电流。   您可以看到 、30k 至100k 范围与 150K 至500K 范围具有相同的计时范围。  这样、单个引脚可执行2个编程功能:确定最大导通时间并选择重试与闭锁故障响应。

    我认为、方框图过于简化了。

    此致、

    Ulrich