This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:是否需要 ESD 保护?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912238/tps62135-is-esd-protection-necessary

器件型号:TPS62135

您好!

我们使用此部件通过4S 锂聚合物电池组生成12V 电压。 此12V 电压出现在面向客户的桶形插孔上。  
我们有一个1uH 电感器与两个10uF 25V 陶瓷电容器配合使用、以完成输出滤波器。
电池组始终保持连接、客户无法访问、因此热插拔不是问题。

  • 即使使用此滤波器、ESD 冲击也有可能损坏 IC 吗? 我看到 ESD 二极管几乎完全销售给通常不使用电容的数据端口。


我们有几个故障、其中 VOS 和/或 SW 在内部对地短路。 有趣的是、SS、PG 和 FB 在这些损坏的 IC 上也表现出极低的阻抗。 高侧 FET 似乎仍然存在、但如果 EN 被置位、则没有电流流动、因此我认为它不会尝试开关。

  • 考虑到这些症状、我是否应该考虑其他故障模式?


谢谢、如果我能提供其他信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。

    EOS 可能由瞬态电压/电流、过量电源电流、接地问题、引脚短路和电路内部损坏引起。 TPS62135 IC 也可能暴露在超出数据表规格的电压/电流下。 无论使用何种滤波器、都可能发生这种情况。 请查看数据表的第10、11和12节、以确保设计和布局良好。 希望这对您有所帮助。 如有任何疑问、请随时咨询。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的快速响应。 如果我在这里提供更多的细节也许会有所帮助。

    此产品已在现场、约10k 卷。 此 IC 的故障率相当低、但不足以作为意外事故注销(0.5%)

    这让我相信、这不是我们原理图或布局中的疏忽错误、但我当然无法排除任何问题。 但是、我认为有更好的地方可以先看。

    鉴于此 IC 的过流保护和热关断功能、我怀疑故障是由高电流/重负载引起的。 因此、我认为过压更有可能导致故障。 由于 IC 由不可拆卸的电池供电、并且 VIN 引脚未出现损坏、因此我正在缩小输出范围、使其更容易受到过压的影响。

    我认为这是两个最可能的罪魁祸首:来自客户手指的 ESD、或者有人错误地插入高压电源。 由于我们的客户是农村客户、并且不是电网客户、因此后者不太可能出现。 因此、我想问 TI、客户需要 ESD 保护其外向电源端口的频率是多少...

    • 您是否曾建议有人在其电源端口上添加分立 ESD 保护? 或者您是否曾看到过它的实现? 我个人从未见过它的完成、但我想您已经看到了更多我拥有的设计...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 考虑到您的设计已经在现场工作、很可能不是原理图/布局问题、故障可能是由输出端的过压引起的。 通常、我们会看到负载点转换器、因此我们在大多数情况下不会看到分立 ESD 保护。 但是、如果有外部电源端口、最好尝试使用分立式 ESD 保护来查看这是否可以解决问题。

    此致、

    模块