请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A91 客户在输出端观察到1.4KHz 纹波。
这是使用干净的输入电源进行测试的。 TPS7A91似乎是生成1.4KHz 的器件。
他们尝试更改电容器值:
引脚8至 GND:已尝试10nF 和10uF
引脚1至引脚3 (FB):已尝试10nF 和10uF。
这两种情况都无助于减少纹波。 是否有任何其他建议可降低输出纹波?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.