This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流控制 FES 电路的电流传感器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910432/current-sensor-for-current-controlled-fes-circuit

器件型号:LM5056A

你(们)好 我正在寻找一款分辨率约为5mA 或更低、可测量+/-150mA 和+/-100V 的电流传感器

电流传感器将放置在以10kHz 运行的小型变压器和~1k Ω 负载之间。 如果没有能够处理整个范围的器件、则可能有一个单向传感器可以受到负电流或其他因素的保护。 这也是可行的。

下面是我进行的快速仿真、以便您可以看到电路的一般布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Doe、您好!

    很抱歉,我们没有一个神奇的项目给你。  如果您需要测量电压和电流的器件、我们的器件有限、并且是数字器件。  这仅限于正共模。  从您的电路看、您将达到144V。

    另一种选择是使器件具有随共模电压变化的电源。  然后使用分压器测量共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    144V 峰间 SO +/-72V。 我只需要测量电流、我将使用电流测量将电压提高到最大值。 我可以使用微控制器来控制它、因此我实际上只需要电流反馈。 是否有办法将传感器限制为仅读取正电流/电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能想到某种方式。  限制电压的每种方法都会导致一些误差。  如整流电压信号。  最简单的实现方法是使用电流互感器。