This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于 FCCM 模式设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910152/tps53319-about-fccm-mode-setting

器件型号:TPS53319

尊敬的 TI 团队:

我想确认 TPS53319 FCCM 模式的连接设置。

在数据表中、它说应该连接到 PGOOD 引脚、但没有提到使用 VREG 将其上拉。

针对 EVB 的电路显示、它以100k Ω 的电阻上拉至 VREG。

那么、EVB 中的连接是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅表3、它连接到 FCCMM 的 PGOOD、并且该表下的注释(1)有助于理解。 实际上、EVM 还连接到 PGOOD、PGOOD 是 Vreg5的上拉电阻。

    裕昌