This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92561:使用 TPS92561 &放大器的 MachineVision 的 LedControl;TPS92515

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92561, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921401/tps92561-ledcontrol-for-machinevision-using-tps92561-tps92515

器件型号:TPS92561
主题中讨论的其他器件: TPS92515

我已经按照以下提到的机器视觉 LED 控制应用进行了操作:使用了 TPS92561和 TPS92515升压和降压控制器。

链接:https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2018/05/31/light-that-freezes-motion-insight-into-a-led-lighting-control-design-for-machine-vision?keyMatch=LED%20DRIVER%20FOR%20STROBE&tisearch=Search-EN-everything

根据我们的要求、我更新了原理图、为供您参考、我附加了相同的内容。

我遇到了升压电压问题。 根据应用手册、它应为48V、但我们的设计显示为53V。 TPS92515 IC 的输出电压为40V、代替24V。

此外、在连接 LED 后、触发器导通时间大于500uSec、降压转换器会烧坏。

我可能缺少一些明显的东西。

有关如何解决此问题的任何想法都将非常有帮助。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../leddrivetps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里有一些事情要做。  TPS92561是电流调节器、而不是电压调节器。  它将为输出提供电流、直到达到标称设置为55V 的 OVP。

    TPS92515电路在 Coff 方面不正确。  电阻器需要位于电容器的另一侧。  您拥有的是直接连接到电容器的输出和连接到 IC 的电阻器、这将不起作用。  如果您将 C1连接从输出端移至 Coff 引脚、将是正确的。  我尚未计算您的任何设计、最好先使其正常工作。  不确定您将如何使用升压转换器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回答。 关于 TPS92515 IC 的 Coff 电路、您是对的。

    我将对其进行校正并进行进一步测试。  

    实际上、我们将提高 LED 电流以实现最短导通时间。

    链接:https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2018/05/31/light-that-freezes-motion-insight-into-a-led-lighting-control-design-for-machine-vision?keyMatch=LED%20DRIVER%20FOR%20STROBE&tisearch=Search-EN-everything

    根据上面共享的链路、我们正在执行相同的应用、即机器视觉的 LED 照明控制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据建议、我已经对 Coff 相关电路进行了更改。

    现在、电路开始工作。

    现在、我面临与 LED 亮度相关的问题。
    根据应用手册、即使在很短的导通时间内、LED 也会以设定的电流发光。 (对于高电流设置、LED 的高强度/亮度)

    但我不会得到相同的结果。

    请提供有关此问题的指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解过输出、命令和电流?  您的准时时间有多长?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望导通时间从10uSec 到500mSec。

    在输出端、我连接了一个 LED 条。 未测量电流。

    但根据应用手册、我的主要目的是希望 LED 具有高亮度/高强度、从而实现低导通时间。 (10uSec 或100uSec)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压和输出电压是多少?

    我不确定您的问题是什么?  它是否始终处于全亮度?  LED 是否亮起?

    我使用了38V 输入和24V 输出、100uH 电感器的电流上升和下降时间为:

    di/dt 上升= 0.14A/us

    di/dt 下降= 0.24A/us

    这意味着对于10us 的脉冲、电流可以达到1.4A (如果调节设定点至少为该高电平)、并在5.8us 内返回到零。

    您如何测量电路运行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我希望输出电压为24V (但输出端的电压为40V)、最大电流为2.4A。

    根据应用手册、我们可以使用8V-36V 的宽输入电压范围、我使用24V 作为输入。

    LED 亮起、但对于10uSec 导通时间脉冲、LED 亮度非常低。

    我不测量输出电流。

    我并联了16个导线(3V、700mA)。

    此致、

    维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidya、

    16个并联 LED 需要3V 电压才能驱动、您确定这是如何连接的?  电流调节器可调节电流而不是电压。  它将驱动电流、直到达到电流电平或没有足够的输入电压来实现。  您的 LED 是如何连接的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、由于 LED 导通时间较短、我将过驱 LED。

    随附的 LED 连接图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么 TPS92515的输出不能为40V、它必须接近3V。  如果2.4A 电流进入 LED、则每个 LED 将具有大约150mA 的电流以及大约7.2瓦的输出功率、前提是您的导通时间未低于275ns。  TPS92515调节电流而不是电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Irwin,回答很晚。  

    我对应用手册的理解是、它将提供具有可设置电流的24V 固定输出。(高达2.4A)即使在10uSec 的准时时间内也是如此。

    现在、我仅串联了2个电阻、而不是4x4 LED 矩阵。 但结果不符合预期。 LED 亮度非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您展示的 LED 原理图采用1 X 16排列、16个并联 LED。  这大约为3V (取决于使用的 LED)。  如果您实际使用的是4 X 4矩阵、假设 LED 正向电压为3V、则 LED 排列大约为12V。

    TPS92515的输出不是电压、而是电流。  它将在设计的设定点驱动电流、电压最终将是 LED 确定的电流。

    "我对应用手册的理解是、它将提供具有可设置电流的24V 固定输出。(高达2.4A)即使在10uSec 的准时时间内也是如此。"  不、它不会提供固定的输出电压。  请查看您所参考设计的第53页的图48。  随着电流的增加、您可以看到电压会增加。  这是由 LED 灯串的动态阻抗造成的。  如果您看看 TPS92515电路如何调节电压?  没有电压反馈、只有电流反馈。  它具有可设置的电流。  此操作类似于采用具有可调节电流限制的实验室电源来驱动 LED 灯串。  将电流设置为100mA、然后升高电压、直到实验室电源开始调节电流100mA。  不断调高电压。  现在、当您调整实验室电源上的电流时、电压将是负载允许的任何值。  您可以测量它并查看它。

    电路的 TPS92515部分的输入电压是多少?  什么是 Iadj 电压?  您能否查看 TPS92515的开关节点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的观点与 TPS92515的电流调节有关。

    TPS92525的输入电压为55V、Iadj 电压为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TPS92515的输入电压为55V、则1.8V 的 Iadj 会查看开关节点等波形、如果您有电流探头、则会查看输出电流和电感电流。如果有输出电容器和输出电压用于启动。  TPS92515非常简单、如果值正确且布局良好、它应该正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有用于检查电流波形的工具。

    在这里、我在 TPS92515IC 的开关节点上连接了一个电压波形。 触发接通时间为50uSec、信号频率为25Hz。

    谢谢、此致、

    维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器上有多个通道。  您能否查看输入电压、输出电压和开关节点?  您还能在屏幕上获得多个脉冲并在屏幕上获得信号的振幅吗?

    您还能查看 Coff 引脚和 PWM 引脚吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的 VIN、SW 节点和 Vout 波形图像。

    COFF 引脚上没有信号波形。 PWM 为- 50 μ s 导通时间和40 μ s 关断时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Coff 处没有信号、则表明您有问题。  它应该具有1.0V 三角波形。  如前所述、原理图错误、ROFF 需要进入负载、Coff 连接到 Coff 引脚(电阻器位于错误侧)。

    此引脚的输入决定何时打开 MOSFET。  当 Coff 充电至1.0V 时、MOSFET 导通、Coff 放电。  达到峰值电流阈值后 、MOSFET 会关闭、并允许 Coff 再次充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已根据您的建议更正了 COFF 引脚上的连接。 但为了确保放心、我将检查另一张卡片中的 Coff 信号波形。

    SW 节点和 Vout 信号波形(附加图像)会怎么样?  他们可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有 Coff 波形、SW 节点和 Vout 将无法正常工作 。它在上升、电流流动、但如果 Coff 未运行、则无法正常工作。  MOSFET 会导通、直到达到峰值电流阈值。  只要将 Coff 充电至1.0V、它就会关闭。  如果不是、它将进入最长关断时间、您将得到所见结果。

    此致、