This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:锥形充电(重新开机自检)时、IC 附近可以听到可闻噪声

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ25887EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926574/bq25887-audible-noise-can-be-heard-near-the-ic-when-taper-charging-re-post

器件型号:BQ25887

我测量了每个节点处的电压、并将其编译到文档中。
此帖子已锁定在 E2E 上、我无法直接回复、因此我将在此处向您发送材料。
请查看。

当可闻噪声时、至少会进行锥形充电、但可闻噪声的条件更复杂、重现性更低。
我认为当 VSW 中出现振荡时、也会出现可闻噪声、如图2B 和图3B 所示、但情况似乎并非如此。
如图4所示、当 VSW 中没有振荡时、也会产生可闻噪声。

VSW 的振荡可能是由于电感器的寄生电容(这是 DCM 升压转换器特有的行为)、BQ25887评估板(SLUUC12)的原理图显示、可以在 SW 引脚上安装缓冲电路、 这可能是该问题的解决方案。 情况似乎是这样。


由于安装区域很小、没有用于测量的麦克风、因此我无法确定哪个组件发出声音、但在原理图中可能是 C19或 L1。

您能建议硬件或软件解决方案吗?

很抱歉、您的回复需要等待很长时间。

e2e.ti.com/.../200727_5F00_BQ25887_5F00_audible_5F00_noise_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuro-San、

    在软件中、请确保 PFM_OOA_DIS 设置为0。 在硬件中、可通过机械阻尼或选择不同的电感器来降低可闻噪声。 我们始终建议遵循 EVM 的 BOM 以实现最佳性能。 您是否在 BQ25887EVM 上观察到这种声音现象?

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Recardo、

    BQ25887EVM 上不会出现声音现象、但在我创建的 PCB 上会出现声音现象。

    PFM_OOA_DIS 已设置为0一段时间。
    我还尝试了 PFM_DIS、但它不起作用、因此我启用了 PFM。

    我将电感器更改为具有不同值(1.2uH、2.2uH、4.7uH)的同一串联电感器之一、并确认了可闻噪声。
    电感器的值越高、可闻噪声的频率就越低。
    但即使在4.7uH 时、声音也会不断发出。

    BQ25887EVM BOM 中的电感器对于当前的 PCB 封装而言太大、因此我需要使用不同的电感器。
    我想在将来再做一些电感器更换实验、但您能向我展示 BQ25887EVM 的电流波形吗、以便我能够确定我所购买的电感器的电流额定值吗?

    谢谢、

    Kurokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声音似乎来自连接到中间端子的去耦电容器。

    我移除了电容器或将其替换为10uF、噪声消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuro-San、

    请参阅数据表的图70至图80。 这些示波器截图是使用 EVM 和所述的电感器拍摄的。

    您能否提供您使用的0.1uF 电容器和10uF 电容器的额定电压?

    谢谢、

    Ricardo