请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60EVM-578 主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
尊敬的所有人:
我很困惑。
我尝试在 BQ40Z60工作的情况下制作自己的 PCB、但我失败了。 因为这样、我决定购买评估板、以检查我的概念是否正常、等等。 到目前为止、遇到了相同的问题、我仍然认为我的硬件正常、好消息。
我开始研究默认参数。 该板已针对3节电池进行了预编程、CHEMID 为1210 (BTW 是否有人能够与此产品说明书共享?)。
- 编程设计电压为10800mW、是3倍、是3、6V。 没关系。
- 编程设计容量[mAh]为4400mAh、第一个问题、在 CEMID 列表中、该电池被描述为3650mAh、为什么?
- 编程设计容量[CWH]为336cWh、可以是4、8V 乘以3再乘以4400mAh。 我是的、这4、8V 是什么?
如何正确计算和编程设计容量值?