This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:iBus 限制

Guru**** 2516410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166157/bq25798-ibus-limit

器件型号:BQ25798

您好!

在建议的工作条件下、IBUS MAX 为3.3A。 IBUS 过流额定值在6.5A 列出。 如果在5A 时使用 IBUS、可能会出现什么问题?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果主机在 REG0x13[0]中使用 EN_IBUS_OCP 未禁用 IBUS OCP 保护、并且平均 IBUS 超过阈值的时间超过抗尖峰脉冲时间、则充电器会自动进入 HiZ 模式(即停止开关)。 数据表部分中的更多详细信息: 8.3.13.1.8输入过流保护(IBUS_OCP)。  

    虽然可以通过设置 EN_IBUS_OCP=0来禁用充电器的输入电流限制、但建议只在短时间内禁用、以处理间歇性 SYS 负载瞬态。  有一个逐周期电流限制特性(9-10A)可关闭 FET 以防止损坏。  但实际上、封装和 FET 的额定功率不是如此大、因此 IC 裸片会快速达到其热调节温度并限制占空比、从而限制输出功率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供信息。 我的问题更集中在 IBUS 的3.3A 最大推荐电流。 该器件能否以5A 电流运行而不会出现任何问题? 因为这仍然是低于 OCP 限制的方法。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    输入电流限制的最大寄存器设置、因此最大稳压输入电流为3.3A。  3.3A 值与来自 USB 端口和一些墙壁扭曲的最大输出电流有关。  如果禁用输入电流限制、器件将一直工作、直到平均输入电流达到 IBUS_OCP = 6.5A、然后进入 HiZ (停止开关)。  如果在输入电流限制禁用的情况下仅以平均输入电流5A 运行、则封装可能会变得过热、器件将进入热调节模式、从而钳制转换器占空比并将工作电流降至5A 以下。  如果您要尝试使用该方法、我建议设置 fsw=750kHz 并使用2.2uH 电感器。   

    此致、

    Jeff