主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO
大家好、
我的客户在其项目中并联使用了3个 MPM3695-100电源模块。
目前、他们希望搜索第二个来源来替代 MPS 解决方案。
我搜索我们的产品系列、发现 TPSM831D31类似、但似乎不合适。
客户的规格是
VIN=12V;VOUT=0.75V/270A、具有 PMBus 接口。
MPM3695-100是100A 额定值、所以客户使用3个并联的 MPM3695来支持这个额定功率。
因此、请告知 TI 是否有类似的竞争解决方案?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在其项目中并联使用了3个 MPM3695-100电源模块。
目前、他们希望搜索第二个来源来替代 MPS 解决方案。
我搜索我们的产品系列、发现 TPSM831D31类似、但似乎不合适。
客户的规格是
VIN=12V;VOUT=0.75V/270A、具有 PMBus 接口。
MPM3695-100是100A 额定值、所以客户使用3个并联的 MPM3695来支持这个额定功率。
因此、请告知 TI 是否有类似的竞争解决方案?
谢谢
Paul、
DCLL 表示"直流负载线"。 它使 VR 基于输出电流降低输出电压、模拟输出电阻、但不会产生实际输出电阻的效率下降。 虽然它有多种用途、但在这种情况下、使用将确保电流共享。 通过 USB 转 GPIO 适配器将 TPSM831D31连接到计算机、可在 Fusion GUI 中进行设置。 也可以通过 PMBus 命令进行设置。
DCLL 也称为压降。

您需要缩放 DCLL、使40A 电压轨的 DCLL 是120A 电压轨的3倍。 例如:
TPSM831D31 #1:电源轨1 (120A):0.5mΩ μ A
TPSM831D31 #1:电源轨2 (40A):1.5mΩ Ω
TPSM831D31 #2:电源轨1 (120A):0.5mΩ Ω
TPSM831D31 #2:电源轨2 (40A):1.5mΩ Ω
这将强制进行适当的电流共享、以便270A 输出时没有电压轨过载。 组合 DCLL 是所有电源轨 DCLL 并联的、在本例中输出为187uΩ Ω。 这会导致最大负载下的总输出电压下降50mV。
您可以增加 DCLL 以提高电流共享的精度、但代价是最大负载下的压降更高;或者降低 DCLL 以降低 电流共享的精度为代价来降低输出压降。 我建议从这些值开始、然后在您有实际可用的电路板时对其进行调整。
谢谢、
特拉维斯