This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:补充模式

Guru**** 2797805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926415/bq25606-supplement-mode

器件型号:BQ25606

你(们)好  

如何控制补电模式期间的充电和放电电流?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当系统电压降至低于电池电压180mV (VBAT > VSYSMIN)或45mV (VBAT < VSYSMIN)时、BATFET 打开、器件进入补充模式。

    当以下条件有效时、新的充电周期开始:•转换器启动•电池充电被启用(CE 为低电平)•TS 上无热敏电阻故障•无安全计时器故障。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    我知道您刚才提到的进入补充模式的条件。

    实际上,我想知道如何在补充模式下控制充电电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该信息是专有的。

    谢谢、

    宁。