This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:交流/直流参考设计

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927098/ucc28019-ac-to-dc-reference-design

器件型号:UCC28019

您好!

我想设计交流/直流电源。 输入为:220AC、输出为:+-15V/5A。

请帮助推荐有关此应用的参考设计吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    UCC28019是一款升压型 PFC 控制器。

    这意味着输出电压是大于交流输入峰值的直流值。

    使用220Vac 输入时、您只能将直流值增大到大约220Vdc 或更大。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否帮助推荐有关此申请的参考设计或应用手册? (输入:220AC、输出:+-15V/5A)

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以为此使用 WEBENCH 设计器工具。

    转到  

    输入您的设计要求、并选择最符合您要求的参考设计之一。
    这将帮助您开始此过程、并使您能够根据自己的要求选择最佳设计。

    此致

    John