This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97370Q5M:主体标记显示64i、"I"表示什么?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927657/csd97370q5m-body-mark-show-64i-what-does-i-indicate

器件型号:CSD97370Q5M

您好!

我找不到该商品的正文标记解码器、第二行 TI 旁边有64i。

"I"是什么意思? 据我了解,“6”应该是日期代码的年份,“4”应该是日期代码的月份。

感谢您的帮助和支持。

此致、

Teressa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teressa、

    感谢您发帖。  

    让我对此进行调查、并尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teressa、  

    "I"是表示组装地点的内部代码。 在本例中、我们在菲律宾的因子中组装了它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brett、你们太棒了。