This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0-Q1:升压转换器解决方案

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40-Q1, UCC2813-0-Q1, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926898/ucc2813-0-q1-boost-converter-solution

器件型号:UCC2813-0-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC28C40-Q1UCC28951-Q1

降级器、

我正在寻找汽车应用的高功率升压转换器的最佳解决方案。 但要找到这种解决方案并不容易。 可以为我推荐吗? 要求如下。

输入电压:240V (直流)至420V (直流),输出电压:420V (直流),Po = 3.5kW

我将考虑 UCC2813-0-Q1和 UCC28C40-Q1的 PWM 控制器。 请与我分享最佳解决方案和相关文档。

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey!  

    感谢您的联系! 我建议查看 此参考设计、它具有与您在上面指定的功率级别类似的功率级别。 如果 您更喜欢这种拓扑、也可以在此处找到有关设计高功率升压转换器的一些提示。  

    再次感谢您与我们联系、我希望这些信息能帮助您进行设计!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您的推荐。 让我检查一下它并给您反馈。

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    您推荐的解决方案非常重且复杂。 我正在寻找简单的转换器解决方案。 正如我所说的、 我将考虑 UCC2813-0-Q1 和 UCC28C40-Q1的 PWM 控制器。 我想知道、它们可以是好的解决方案、也可以不是好的解决方案。 如果没有、您能否推荐简单的转换器解决方案?

    此致、Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey!  

    简而言之、这些器件通常面向低功耗应用、在这里不起作用。 我从我们的一位电源专家那里得到的一项建议是 该参考设计。 这也不是一个非常简单的解决方案、但它对为具有此功率级别的系统选择组件有一些宝贵的见解。 如果升压拓扑很重要、您很可能需要设计多个相位来达到所需的功率水平、而不需要不切实际的组件。 一种方法是使用移相全桥设计。 它比升压更复杂、但它能很好地处理您的功率级别。  是一款采用 UCC28951-Q1的汽车 PSFB 参考设计、如果您选择采用该路线、这将是一个很好的起点。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson