请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295EVM-549 主题中讨论的其他器件:BQ24295、 BQ24195
你(们)好。
我们最近决定将我们正在制造的手持计算机的电池充电 IC 更改为 TI IC。 建议是 BQ24195或 BQ24295。 不确定哪种更合适、但我们的要求如下:
- 当连接到 USB 直流充电器时、器件应该能够快速充电(< 2小时)-我们有一个2000mAh 电池
- 连接到 USB 主机时、器件应以最大可能的速率充电
- 设备必须安全以供消费者使用
- 现有电量监测计 IC 必须继续工作(BQ27441)
- 充电器必须能够向 ATtiny1616报告充电状态(BQ24195具有 I2C + INT 引脚)
我使用 BQ24295数据表 AVM 数据表第一次通过原理图、需要一些帮助(它无疑包含错误)。
此致、
Sukhvir