This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:澄清了电流限制问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926227/tlv700-current-limit-questions-clarify

器件型号:TLV700

大家好、

1:热,Ta =?、 PD =的参数如何?
2:正如数据表说明,、它支持过流保护、但没有电流限制、过流保护基于热关断。
没有独立的过流保护功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    关断保护为~160C:

    达到该值的功率耗散取决于封装:

    结温 TJ 为 TJ=TA+(VIN-VOUT)*ILOAD*RTJA。 其中 TA 是应用的环境温度。 SOT 封装具有最佳的热性能、RTJA 为235.9C/W  

    例如、如果您的应用具有 VIN=5V 和 VOUT=3.3V、并且负载电流为0.1A、并且 PCB 环境温度为40C、那么您将拥有:

    TJ=40+(5-3.3)*0.1*235.9=80.1C

    这是否能回答您的问题?