This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478的 COMP 引脚

Guru**** 2797145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926244/lm3478-comp-pin-for-lm3478

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5118

大家好、

为什么 LM3478的 COMP 引脚连接在误差放大器输出和 GND 之间、而不是误差放大器输出和 FB 引脚? 这两个连接之间的区别是什么?

LM5118 COMP 引脚连接在 FB 和误差放大器 outptu 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    在 LM3478的方框图中、可以看到这个器件中的误差放大器是一个 gm 级。 因此、该放大器的输出是电流、而不是电压。 这就是补偿连接到 GND 而不是 FB 的原因。