请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在设计一个可由9伏电池供电的便携式音频设备、我需要以下电压。
+5V @ 250mA
-5V @ 150mA
+3.3 @ 25mA
+48 @10mA
我使用 Webench 设计软件来帮助我设计满足我的需求的电源或电源、但实际上没有很多设计可以正常工作。 这些电压需要相当稳定且具有低噪声、因为产品中具有非常高质量的低噪声前置放大器、但到目前为止、我无法实现这一目标。 我不是电源工程师、因此我想向您的专业人士寻求所有帮助和建议。 我们非常感谢您提供任何成熟的设计和/或提示!
谢谢