This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:可闻噪声

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922687/bq24192-audible-noise

器件型号:BQ24192

您好、先生、

条件如下:

VBUS 为5V~9V。

VBAT 是单节电池4.2V、电流限制设置为3A。

终止和预充电使用默认设置。

4.关闭 VSYS 和 ISYS、首先断开系统侧、仅断开充电功能。

C2228/C2229/C230电容器已移除。

如果 SW 节点波形在正常条件下出现、L2是否有可能出现可闻噪声?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SW 波形显示的开关频率为1.5MHz。 它不应产生可闻噪声。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复、

    在测量电感器电流时找不到任何奇怪的问题、如果客户在 L2仍有可闻噪声、则电感器规格中存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器在1.5MHz 下工作正常。 可闻噪声范围 应为 20Hz 至20kHz。 请咨询电感器供应商。

    谢谢、

    宁。