请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 您好、先生、
条件如下:
VBUS 为5V~9V。
VBAT 是单节电池4.2V、电流限制设置为3A。
终止和预充电使用默认设置。
4.关闭 VSYS 和 ISYS、首先断开系统侧、仅断开充电功能。
C2228/C2229/C230电容器已移除。
如果 SW 节点波形在正常条件下出现、L2是否有可能出现可闻噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
条件如下:
VBUS 为5V~9V。
VBAT 是单节电池4.2V、电流限制设置为3A。
终止和预充电使用默认设置。
4.关闭 VSYS 和 ISYS、首先断开系统侧、仅断开充电功能。
C2228/C2229/C230电容器已移除。
如果 SW 节点波形在正常条件下出现、L2是否有可能出现可闻噪声?