主题中讨论的其他器件: TIDA-01556
大家好、
我想将 BQ25895与太阳能和 USB 输入配合使用。
我将使用用于太阳能的 IC 进行 mppt。 但是、一旦我插入 USB、我希望禁用此 mppt、并通过正常 USB 为其充电。
为此、当我插入 USB 时、我会检测 D+和 D 引脚并将其设置为 AUTO_DPDM_EN 1。 我可以禁用 mppt 并使用 USB 进行充电吗?
因为我看到了这样的示例: I2C.WRITE (BQ25895、0x02、B111111)
我共享一个简单的方案。
您能帮助解决这个问题吗?
此致、
Mehmet