This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:输入待机电流至高电平

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922518/bq24070-input-standby-current-to-high

器件型号:BQ24070

您好!

我们使用 的是 BQ24070 、我们面临着一个问题。

启动条件:

无输入源、无负载。

连接电池后、输入待机电流约为200uA、几分钟后最高可升至20-30mA。

是否有解决此问题的提示?

谢谢、

马波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何因素触发电流增加?

    什么是电池电压和输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、没有触发器。

    在无负载和无输入电压的情况下连接电池。 该器件的启动待机电流约为200uA。 电流在大约10分钟内变得更高、从而产生波动。 几秒钟后、例如4mA、2mA、然后再次6mA、此时电流会越来越大。 VBAT 和 Vout 在低电流下是相同的、在大约10mA 的电流下、Vout 比 Vbat 低10mV。 如果电池短暂断开、电流消耗将立即相同、但如果电池断开较长时间、电流消耗将再次以200uA 开始、然后再次开始增加。

    此致、

    马波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查电路板上是否存在短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板上未发现短路、但重新焊接 BQ24070后解决了问题。 IC 下方可能短路。 待机电流现在为1uA。 很不错!

    非常感谢!

    此致、

    马波