由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:偏置电源配置和电容器功能

Guru**** 457420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166628/ucc21520-bias-supply-configuration-and-capacitor-seelction

器件型号:UCC21520

您好!

我计划在半桥配置中使用 UCC21520、这与图中 IC 数据表中所示的配置类似。 10-1. 但是、我不想使用自举配置、而是想使用图中所示的 BAIS 配置。 10-3、因为我计划驱动 SiC MOSFET。 在这种情况下、电容器 CA1和 CA2的建议值范围是多少? 此外、由于这是一种半桥配置、 因此还将存在另一组电容器、如 CA1和 CA2。 建议值是否与 CA1和 CA2相同?

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这些电容器用于去耦到偏置电源引脚。 通常、我们建议10uF、如果需要、并联220nF。

    此致、

    Akshat