This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:PMBus 页面的默认值

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922326/tps40422-default-value-of-pmbus-page

器件型号:TPS40422

客户想了解 TPS40422、我们是否有 PMBus 页面的默认值?

例如、当我们读取电压值而不写入"page"时、默认情况下它是"page 0"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、  

    数据表第8.6节提供了寄存器默认值。  

    默认情况下、PAGE 寄存器是00h、用于寻址 PAGE 0 (通道1)。  

    谢谢