主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、 BQSTUDIO、 BQ40Z50-R1
大家好、
1.是否可以通过主机系统对 bq40z60进行解封或完全解封(µC)?
当我向 BQ40Z60发送以下命令时
0x44 0x36 0x72 0x04 0x14
不会发生任何情况。 但是、如果我像打开器件一样通过 BQSTUDIO 发送命令、
第二次尝试在2秒内发送两次、没有任何反应。
2.解除密封的命令是否正确?
此致、谢谢
Riccardo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
1.是否可以通过主机系统对 bq40z60进行解封或完全解封(µC)?
当我向 BQ40Z60发送以下命令时
0x44 0x36 0x72 0x04 0x14
不会发生任何情况。 但是、如果我像打开器件一样通过 BQSTUDIO 发送命令、
第二次尝试在2秒内发送两次、没有任何反应。
2.解除密封的命令是否正确?
此致、谢谢
Riccardo
是的。
以下是 bq40z60 TRM 中提到的过程。
unsealing 是一个两步命令,通过将 unsealing 密钥的第一个字写入 ManufacturerAccess()(MAC),然后将 unseal 密钥的第二个字写入 ManufacturerAccess()来执行。 这两个字必须在4秒内发送
我建议您在 bqStudio 中单击解封按钮、使用逻辑分析仪捕获整个序列、并在主机中实现相同的序列。
Andy
好的、我在 bq40z50-R1 TRM 中找到了一个非常完美的示例。
第10.5.2章"密封至非密封"中的 TRM 指出:
'默认解封密钥为0x0414和0x3672。 从密封到非密封、这两个字
必须发送到 ManufacturerAccess(ManufacturerAccess() (MAC)、首先发送0x0414、然后发送0x3672。 两个都将被发送
第二个字在第一个字的4秒内按顺序发送。"
这是我的错误。