This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于 ROVP

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921834/tps53319-about-rovp

器件型号:TPS53319

您好!

客户不会使用 OVP 功能。
如果不使用该数据表、建议将 ROVP 引脚连接到 GND。
是否可以在 GND 和 ROVP 引脚之间安装一个0欧姆(最大50m Ω)电阻器?

请告诉我0欧姆安装是否有问题。

此致、
Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

      使用0欧姆接地应该是可以的。 不使用时、必须将其接地。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

      使用0欧姆将 ROVP 接地应该是可以的。 不使用时、必须将其接地。

    此致、

    Gerold