This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-S05:轻负载运行和瞬态响应

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920195/lm5180evm-s05-light-load-operation-and-transient-response

器件型号:LM5180EVM-S05
主题中讨论的其他器件:LM5181LM5180

大家好、

 

客户正在尝试使用 LM5180EVM 评估 LM5181。

我们得到如下的查询。

 

  1. 与 LM5181和 LM5180之间的快速入门计算器相比、他们发现 LM5180的最小 Iout 差异需要超过10mA。
    为什么 LM5180需要的 Iout 超过10mA?
  2. 客户看到了使用评估板将负载从空载更改为10mA 的运行、发现无负载和5mA 之间的输出为5.5V、稳定输出大于5mA。
    什么是原因?
  3. 客户看到负载从100mA 到10mA 和从100mA 到10mA 时的瞬态响应。
    如下图所示、行为有很大差异。 请问原因是什么?

 

对于问题2和问题3、测试条件为16V 输入和5V 输出。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    如数据表中所述、在更轻的负载下、内部误差放大器设置的初级侧峰值电流降至 最低0.3A、  这设置了约0.5%满负载的最小负载要求、如果输出为空载、变压器存储能量将为输出电压充电。  

    在轻负载条件下、运行频率折返至12kHz 的极低频率、因此需要更多的周期才能将变压器电流增加到更高的水平、这将导致小幅的输出纹波。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     

    为什么可以在快速入门工具中通过1mA 的输出电流来配置 LM5181?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    对于较轻负载下的 LM5181、内部误差放大 器设置的初级侧峰值电流降至最小值0.15A、与0.3A 相比、相同电感下的存储能量降低了25%。 因此、LM5181对最小轻负载电流的要求较低。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     

    请让我仔细检查输出电流配置。

     

    我了解到、LM5181的内部误差放大器降至最低0.15A、而 LM5180的内部误差放大器降至0.3A。

     

    但是、在快速入门工具中、LM5181的配置范围为1mA、而 LM5180的配置电流为10mA、即使最低电平正在减半。

     

    请问原因是什么?

     

    如果客户从 LM5180更改为 LM5181,客户将看不到在4-5mA 输出电流下对输出电压进行充电?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    提供给负载的最小电流为 Iout-min = 0.5*Lmag*IPK-FFM^2*Fsw-min/Vout,其中 LM5180和 LM5181中的 IPK 分别为0.3A 和0.15A,Fsw-min 为12kHz。

    请注意  、LM5181需要更高的 MAG 电感-有关更多详细信息、请参阅数据表和快速入门计算器。 这是为了满足转换器 TOFF 要求。 请检查是否已正确选择 LM5181变压器(请参阅 Wurth 提供的器件数据表中的表格)。

    此致、

    Tim