This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:使用 TIDA-01573驱动多个 SPL TL90AT08

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166253/lmg1020evm-006-driving-multiple-spl-tl90at08-withtida-01573

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:TIDA-01573LMG1020

我想  使用雪崩晶体管来驱动 LD SPL TL90AT08 (IF = 40A;tp = 100ns;D = 0.01%、VoP=11V)。 我需要在  每个脉冲之后产生100 nC 方波脉冲的序列、其中每个脉冲有1000 ns 的延迟、n= 100个脉冲 、然后在序列传输完成后产生10 ms 的延迟。 OSRAM 建议使用 BSP318S FET、但看起来它可以提供最大30A 电流、因此我想尝试 EPC2019。  考虑  到工作频率为1MZ 和100nc 脉冲,我想我不应该想到任何重大的射频问题,我想尝试驱动3个串联的 LDS。 由于我没有处理 NC 脉冲和 MZ 频率的经验、我想使用 TIDA-01573板测试这个想法。 我有很多问题:

 电路板频率范围的规格:0.1Mz-1Mz。 我理解上限,但我不理解 为什么 有下限。  因为我的火车以100Hz 的频率运行、所以电路板不应该工作。 正确吗?

 缓冲器是否会将任何脉冲缩短至1nC 的持续时间? 如果它可以绕过它、我会怎么做?

 3、为什么使用4个0.1 μ F 电容而不是1个0.4 μ F 电容? 我必须更换电路板上的电容器以获得更长的脉冲。 如何计算100nc 脉冲的电容值?

 我可以看到、使用3个 LDS 时、唯一的问题是脉冲变得更长、像更多的三角形。  我在3X 阻抗增加中看不到任何其他问题(根据我的经验、LDS 认为是电阻负载、因此额外的电容将来自引线)、它是否有助于振铃、而在我看来、这在电路中很可能发生。  还有其他吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    0.1MHz 是 您可以在 EVM 上安装的电阻器负载的限制。 电阻器负载在此处、因此您可以确保在安装激光二极管之前脉冲是正确的。 您可以通过将 VBUS 降至零来解决电阻器限制问题。

    2. EVM 用户指南的第8.2节 介绍了如何绕过脉冲短接器缓冲器。

    3.您是指电容器 C6到 C9吗? 与一个大电容器相比、这些并联电容器提供的 ESR 更低。 在计算脉冲长度时、您如何驱动脉冲? 要调整缓冲器的脉冲长度、您必须更改 R9和 C11。

    4.我不太理解你在这里要求的。 为了防止振铃和振荡、请务必遵循 数据表上的布局指南。 我们 的 E2E 常见问题解答主页 还提供了一些有关减少振铃和振荡的指南。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的回答。  

    1. 我仍然不明白为什么1欧姆电阻器可以使用低于0.1 MHz 的频率进行脉冲。 较低的频率意味着较低的占空比、这意味着较低的热应力

    我 指的是 C6-C9。  根据    TI Designs:TIDA-01573的2.2.1.2段 、电容取决于脉冲持续时间和频率、但电容值计算公式不包括频率。  

    除非我漏掉某些东西、否则无法从 SN74LVC1G08DCKR 获取100nc 脉冲、因为其最长脉冲为3.2nc。 您是否创建可配置为100nc 的缓冲器?

     此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.我误读了规范,热限制适用于50MHz 限制,而不是0.1MHz 限制。 该限制可能适用于脉冲缩短缓冲器。 我将详细介绍这一点。

    LMG1020驱动器本身能够以1ms 的延迟提供100ns 的脉冲。

    3.电容器 C6-C9可为大电流激光二极管的工作提供足够的功率。 我认为所需输出电容的公式为电容=电流*脉冲持续时间/允许的压降。 我不知道您允许的压降、但我在40A、100ns 脉冲下得到4uF、允许的压降为2。 由于脉冲之间存在1ms 的延迟、我认为频率不会成为电容器的问题。 电容器将有足够的时间在脉冲之间进行再充电。

    我找不到 SN74LVC1G08DCKR 中最长的脉冲。 您能否向我展示您在哪里看到此规格?

    要获得100ns 脉冲、我建议您绕过 SN74LVC1G08DCKR 并使用函数发生器生成100ns 脉冲。 您还可以调整 R9和 C11的大小以使 SN74LVC1G08DCKR 获得正确的脉冲长度、但使用函数发生器或功能强大的微控制器会更简单。

    此致、
    Edthan Galloway