This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:输出电压

Guru**** 2383270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921392/tlv1117-output-voltage

器件型号:TLV1117

尊敬的团队:  

请查看以下客户问题和原理图、并告诉我您的意见。  

-输入电压:5V,所需输出电压:3.5V ,但输出结果为4.2V。 请查看异常输出的原因。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    我相信您会看到 ADJ 引脚电流的影响。

    其中 VREF 为1.25V、IADJ 为120uA、R2为7.5K、R1为4.9K。

    当我在该公式中使用上述值时、我也会得到超过4V 的电压。 将这些电阻器降低到490欧姆和750欧姆可使 IADJ 的影响忽略不计。  

    请注意、这些值实际上会产生3.25V 的电压。 如果您需要3.5V 电压、我认为 R177应为850Ohm、R175+R76=490Ohm。

    我希望这能回答你的问题。