尊敬的先生/女士:
我正在使用15/16节 LFP 处理电信电池(48 V/100 Ah)的 BMS。
我将 BQ7695202 SPI BMS 芯片用于隔离式通信、并尝试使用 OR 门从 MCU 和 BMS afe 进行控制。
请查看随附的原理图并分享您的反馈。请告知我们任何其他信息

e2e.ti.com/.../OGO_5F00_BMS_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdfe2e.ti.com/.../Mainboard_2D00_BMS-AFE.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我正在使用15/16节 LFP 处理电信电池(48 V/100 Ah)的 BMS。
我将 BQ7695202 SPI BMS 芯片用于隔离式通信、并尝试使用 OR 门从 MCU 和 BMS afe 进行控制。
请查看随附的原理图并分享您的反馈。请告知我们任何其他信息

e2e.ti.com/.../OGO_5F00_BMS_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdfe2e.ti.com/.../Mainboard_2D00_BMS-AFE.pdf
您好 Ramesh、
在查看您的原理图后、我注意到了很多问题。 我建议观看此视频、了解如何使用 BQ76952构建原理图: 创建 BQ769x2电池监控器的原理图- YouTube。
与主板相关:
由于您将 BQ7695202用于 SPI 通信、 因此不应使用 BQ7695202、因为该器件用于 I2C 通信。 如果您想使用 SPI、请使用器件的03或04版本。
您的电池连接也存在问题。 我注意到13-16连接正确、但0-12未连接到相应的引脚。 BQ76952支持随机电池连接、例如、电池1可以在电池12后面的某个时间点进行连接、但堆叠中的电池不能仅连接到任何 VC 引脚。 例如、电芯7不能连接到 VC 引脚1。
请阅读 此处链接的数据表的第16.3节"随机电池连接支持": 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的 BQ76952 3节至16节高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 B)(TI.com)。
此外、REG18电容器应为2.2uF、而 REGEN 应该有一个22nF 电容器、引脚和电容器之间没有电阻器。 您还将 REG18用作警报引脚上的上拉电阻器、这很糟糕 、因为 REG18不应用于任何外部电路。
REG1的引脚和电容器之间不应有电阻器、我需要查看电路中其余元件的值、以了解是否存在其他问题。 最后、如果您完全需要使用关断模式、则不应将 TS2连接到热敏电阻。
与并联 FET 相关:
如果您的低侧驱动器无法处理可能变得太负的电压、您可能需要在充电 FET 驱动器的输出上添加额外的电路、以防止这种情况变得过负。 如需更多信息 、请参阅图2-1和此处链接的应用手册的第5节:将低侧 FET 与 BQ769x2电池监控器系列配合使用(修订版 A)(TI.com)。
每个 FET 并联不需要齐纳二极管、一个齐纳二极管就足够了、并且栅源电阻器应位于栅极电阻器之前(R166之前的 R168、R178之前的 R479等)。
最棒的
Andria
您好 Ramesh、
我看到您已经解决了我在上一封邮件中包含的大多数问题。 还有几件事:

最棒的
Andria
Andria、您好!
请根据您的建议查看我们的评论

e2e.ti.com/.../7288.Maiboard_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdf
参考手册中介绍的齐纳二极管和电阻已移除。
还请建议组件值。
您好 Ramesh、
感谢您澄清 V18是一个测试点。 没关系。
您的电流感应电阻器配置也会出现问题。 电阻器网络不应与电流的主路径并联、SRP/ISENSE+应位于 BAT-侧。 请将您的感应电阻器调整为与下图类似的配置:

我认为您的原理图其余部分看起来不错、除了从 P+到 BAT -ve 具有 ESD 保护的部分。 这是不必要的、您可以将其删除。 我将附上下面部分的图片。

最棒的
Andria
e2e.ti.com/.../2318.Maiboard_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdf
请再次检查