This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952接口

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164708/bq76952-bq76952-interface

器件型号:BQ76952

尊敬的先生/女士:

我正在使用15/16节 LFP 处理电信电池(48 V/100 Ah)的 BMS。

我将 BQ7695202 SPI BMS 芯片用于隔离式通信、并尝试使用 OR 门从 MCU 和 BMS afe 进行控制。

请查看随附的原理图并分享您的反馈。请告知我们任何其他信息

e2e.ti.com/.../OGO_5F00_BMS_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdfe2e.ti.com/.../Mainboard_2D00_BMS-AFE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    在查看您的原理图后、我注意到了很多问题。  我建议观看此视频、了解如何使用 BQ76952构建原理图: 创建 BQ769x2电池监控器的原理图- YouTube

    与主板相关:

    由于您将 BQ7695202用于 SPI 通信、 因此不应使用 BQ7695202、因为该器件用于 I2C 通信。  如果您想使用 SPI、请使用器件的03或04版本。

    您的电池连接也存在问题。  我注意到13-16连接正确、但0-12未连接到相应的引脚。  BQ76952支持随机电池连接、例如、电池1可以在电池12后面的某个时间点进行连接、但堆叠中的电池不能仅连接到任何 VC 引脚。  例如、电芯7不能连接到 VC 引脚1。  

    请阅读 此处链接的数据表的第16.3节"随机电池连接支持": 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的 BQ76952 3节至16节高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 B)(TI.com)

    此外、REG18电容器应为2.2uF、而 REGEN 应该有一个22nF 电容器、引脚和电容器之间没有电阻器。  您还将 REG18用作警报引脚上的上拉电阻器、这很糟糕 、因为 REG18不应用于任何外部电路。

    REG1的引脚和电容器之间不应有电阻器、我需要查看电路中其余元件的值、以了解是否存在其他问题。  最后、如果您完全需要使用关断模式、则不应将 TS2连接到热敏电阻。  

    与并联 FET 相关:

    如果您的低侧驱动器无法处理可能变得太负的电压、您可能需要在充电 FET 驱动器的输出上添加额外的电路、以防止这种情况变得过负。 如需更多信息 、请参阅图2-1和此处链接的应用手册的第5节:将低侧 FET 与 BQ769x2电池监控器系列配合使用(修订版 A)(TI.com)。

    每个 FET 并联不需要齐纳二极管、一个齐纳二极管就足够了、并且栅源电阻器应位于栅极电阻器之前(R166之前的 R168、R178之前的 R479等)。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    感谢您分享反馈、

    我已经按照您的建议修改了原理图、请检查随附的原理图并分享您的 feedback.e2e.ti.com/.../Maiboard_2D00_BMS-AFE.pdfe2e.ti.com/.../Maiboard_2D00_Cell-Interface.pdfe2e.ti.com/.../Maiboard_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我看到您已经解决了我在上一封邮件中包含的大多数问题。  还有几件事:

    • 我看到 REG18现在连接到 V18、但我看不到 V18的引脚。  我只想检查您是否遵循了数据表、该数据表指出: 1.8V LDO (REG18)为器件的内部电路和数字逻辑提供1.8V 稳压电源电压。 该稳压器使用连接到 REG18引脚的外部电容器、并且应仅用于内部电路。
    • 您尚未解决并联 FET 配置的问题。  请回顾我之前的帖子中的这些陈述、并参阅此应用手册: 使用低侧 FET 与 BQ769x2电池监控器系列(修订版 A)(TI.com)
    • 您为并联 FET 实施的 ESD 保护可能需要进行一些调整。  100nF 串联电容器用于在 FET 周围引导高压 ESD 脉冲、以避免损坏它们。  我在图5-2中用红色箭头展示了 ESD 电流的所需路径、以此为例说明如何配置电容器以保护系统。  请确保您的电容器布局 方式类似。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    请根据您的建议查看我们的评论

    • 我看到 REG18现在连接到 V18、但我看不到 V18的引脚。  我只想检查您是否遵循了数据表、该数据表指出: 1.8V LDO (REG18)为器件的内部电路和数字逻辑提供1.8V 稳压电源电压。 该稳压器使用连接到 REG18引脚的外部电容器,它只能用于内部电路--不能在原理图中使用该引脚,在该引脚上添加一个测试点。
    • 您尚未解决并联 FET 配置的问题。  请回顾我之前的帖子中的这些陈述,并参考此应用手册: 使用低侧 FET 与 BQ769x2电池监控器系列(修订版 A)(ti.com).---我已查看文档(参考手册)并修改原理图


    e2e.ti.com/.../7288.Maiboard_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdf

    参考手册中介绍的齐纳二极管和电阻已移除。

    还请建议组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您澄清 V18是一个测试点。  没关系。

    您的电流感应电阻器配置也会出现问题。  电阻器网络不应与电流的主路径并联、SRP/ISENSE+应位于 BAT-侧。  请将您的感应电阻器调整为与下图类似的配置:

    我认为您的原理图其余部分看起来不错、除了从 P+到 BAT -ve 具有 ESD 保护的部分。  这是不必要的、您可以将其删除。  我将附上下面部分的图片。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    感谢您的支持、我们已看到 Issuee2e.ti.com/.../0284.Maiboard_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdf 并进行了更正、请再看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我建议遵循我在上一篇文章中创建的图像。  尽管您更改了感应电阻器配置、但它应位于并联 FET 和 ESD 保护网络之后。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2318.Maiboard_2D00_MOSFET_5F00_PARALLEL.pdf

    请再次检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您似乎已经解决了最新原理图中的问题。

    最棒的

    Andria