This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:省电模式

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919285/tps61026-power-save-mode

器件型号:TPS61026

尊敬的所有人:

我想问一下 TPS61026的省电模式。

如果您查看 TPS61026数据表、您将找到省电模式功能、如下所示。


启用省电模式时、省电模式的工作负载是多少?
(我们的客户正在尝试在 Iout = 50mA 的电流下操作此器件。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    进入 PSM 的负载没有特殊、它会随电感器、电容器、温度和 IC 工艺变化、VIN/VOUT 比而变化。

    这是一个旧器件、请尽可能向客户推荐最新、性能更好的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li  

    感谢你的答复。

    我想提出以下有关省电模式的问题。

    在节电模式的描述中、描述了当输出电压降至下限阈值以下并进入输出电压超过上限阈值的节电模式时、转换器将运行。 但对于 TPS61026、上述阈值是以下值吗?
    ・阈值上限:约5.02V 至5.04V
    ・阈值下限:约4.98V

    2.当 TPS61026超过输出电压的上限阈值并进入省电模式时、开关操作是否停止?

    TPS61026在省电模式下运行时、TPS61026的输入电流(VBAT 引脚的输入电流)是否会随转换器运行时间而变化?
    (如果转换器长时间运行、输入电流是否增大?)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    1.在哪里可以找到电压? 我没有电压阈值、因为它是旧器件。

    2.是的、开关将停止。

    3、我不认为平均电流是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li

    感谢你的答复。

    我想补充一个问题。

    在省电模式下运行时、输出电压是否未超过上限和下限阈值将决定转换器是否运行。
    是否使用内部比较器来判断输出电压是否超过上限和下限阈值? (如果 TPS61026使用另一种方法、请告诉我该器件的工作原理。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. Ottey、

    你是对的。 有内部比较器可用于确定进入和退出 PSM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li

    感谢您的回复。

    我了解 PSM 方法。

    我想提出补充问题。

    如果在省电模式下输出电压超过上限阈值并且开关操作停止、是否可以识别到 TPS61026的电流输入为0A?

    2.当转换器在省电模式下运行时,是否应该认识到它在正常开关频率(典型值600kHz)下运行?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    电流应为1uA 而不是0A、

    2.器件切换时的频率为600kHz。