This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101:LTSPICE 仿真模型

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101, LM5101A, UCC27282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919966/lm5101-simulation-model-of-ltspice

器件型号:LM5101
主题中讨论的其他器件:UCC27282

您好 TI EE:

您能否告诉我贵公司网站上 LM5101的仿真模型是否可以用 LTSPICE 或 simplis 进行仿真? 我似乎无法用这两个软件打开模型。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    不建议在新设计中使用 LM5101。 建议使用 LM5101A、其模型为。 不过、您可以在 LM5101A 网页中为任一器件使用该模型。

    另一种替代方案是我们较新的器件之一 UCC27282、它以相同的价格(1k 的网络价格)提供更好的性能。

    如果您可以为我们提供有关您的项目的更多详细信息、我们可以帮助您为您的应用选择最佳的 TI 栅极驱动器。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    是的、我将使用 LM5101A 进行仿真并 下载模型、但似乎无法在 LTSPICE 软件中打开模型、打开模型时、如下图所示。 请告诉我如何在 LTSPICE 或 simplis 软件中对其进行仿真? 谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    很抱歉、我应该已经提到:确保您选择了未解密的那个。

    请告诉我、这是否符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、解决了问题