This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:切换频率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919855/tps62136-chaging-swiching-frequency

器件型号:TPS62136

尊敬的所有人:

我们的客户正在评估样片以考虑 TPS62361。
其中、当我们从客户那里确认负载特性时、
如下所示、当负载增加时、开关频率变得更快。
Iout=1A→Fsw=1.17MHz
IOUT=2.6A→FSW=1.25Mhz

尽管数据表中将开关频率描述为典型值1MHz、但这是否是器件的原始运行模式?

*顺便说一下,他们正在调查以下条件下的负载特性。 ‥μ A
VIN=5-6V
VOUT=3V

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y、

    TPS62136不使用内部振荡器。  DCS 控制使用自适应导通时间和迟滞关断时间、因此频率会随输入电压输出电压和输出电流而变化。  查看数据表、图68最接近您的条件。  您可以看到、当输入电压介于5V 和6V 之间时、开关频率将随着输出电流的增加而增加。  我认为您观察到的情况正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、  

    这是器件的正常行为。 请访问 https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf 、了解 DCS 控制拓扑的频率变化、特别是"中等占空比"部分。  

    此致、
    模块