请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 我们使用了电池充电器 BQ24192和电量监测计 BQ27542。
此设计使用标称值为3.7V 的锂聚合物电池进行了验证、最大电压为4.2V -充电电流为2A 的12000mAH 电池。
现在、我们要使用以下规格更改电池。
请根据以下提到的规格帮助查看电池设计:
规格如下:
器件型号: LFP805993
单元格:单个
类型:磷酸铁锂
容量:3000mAh
标称电压:3.2V
充电结束:3.65V
快速充电电流:0.5°C
最大充电电流:1C
电池数据表和设计 pdf,我们将在此处附上使用信息。