This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:TPS54140A

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919290/tps54140a-tps54140a

器件型号:TPS54140A
主题中讨论的其他器件:TPS54140

我在  网上下载 TPS54140未加密 PSpice 瞬态模型、并在 LTSPICE 中进行仿真。

分析完电路后、会出现一些误差。

我将开关频率设置为220kHz。

但是、电路输出为819kHz。

我想知道电路的问题。

请告诉我如何在 LTSPICE 中使用 TPS54140未加密 PSpice 瞬态模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不应在 LTSPICE 中对该模型进行仿真测试。

    请使用50mA 负载偏置输出并更改 RT 以查看是否有任何改进。

    B R

    Andy