This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:当 EN 为低电平时、出现意外输出

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167893/tps799-unexpected-output-while-en-is-low

器件型号:TPS799

Hallo 专家、

是否进一步分析了问题" EN 低电平中的意外输出"?

我 在使用 TPS79925的当前设计中遇到了同样的问题。  

在下图中、除了2.2 uF 陶瓷电容器外、我将输出保持开路状态。

如果我连接负载、它看起来非常相似。 这是该 LDO 的预期行为吗?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    此问题过去已有记录。 从我看到的情况来看、问题似乎仅存在于固定输出版本中。  

    这种异常现象的原因是、当输入电压斜坡速率太慢时、内部电路不会正确偏置、直到导通器件允许一些电流流流过输出并为输出充电。 加速斜坡速率似乎可以解决问题。 根据您的示波器图、我估计上升时间约为2ms。 在文档中、将斜升速率提高到50us 以下解决了该问题。 您是否可以加快 VIN 斜坡速率?  

    此致、

    Nick