请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS799 Hallo 专家、
是否进一步分析了问题" EN 低电平中的意外输出"?
我 在使用 TPS79925的当前设计中遇到了同样的问题。
在下图中、除了2.2 uF 陶瓷电容器外、我将输出保持开路状态。
如果我连接负载、它看起来非常相似。 这是该 LDO 的预期行为吗?

此致、
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hallo 专家、
是否进一步分析了问题" EN 低电平中的意外输出"?
我 在使用 TPS79925的当前设计中遇到了同样的问题。
在下图中、除了2.2 uF 陶瓷电容器外、我将输出保持开路状态。
如果我连接负载、它看起来非常相似。 这是该 LDO 的预期行为吗?

此致、
Christian
尊敬的 Christian:
此问题过去已有记录。 从我看到的情况来看、问题似乎仅存在于固定输出版本中。
这种异常现象的原因是、当输入电压斜坡速率太慢时、内部电路不会正确偏置、直到导通器件允许一些电流流流过输出并为输出充电。 加速斜坡速率似乎可以解决问题。 根据您的示波器图、我估计上升时间约为2ms。 在文档中、将斜升速率提高到50us 以下解决了该问题。 您是否可以加快 VIN 斜坡速率?
此致、
Nick