This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:UCC27714 IC HO 不工作

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164712/ucc27714evm-551-ucc27714-ic-ho-is-not-working

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC27714

我使用 UCC27714 来控制相移 H 桥整流器。 我使用了两个半桥 IC。 目前我正在测试它、但我无法在 HO 引脚上看到输出、而在 LO 上、一切看起来都正常。  

请查看以下电路。 目前、我在顶部提供20V 而不是390V。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faiz、

    为了使驱动器 HO 正常工作、请确保 HB 至 HS 偏置电压至少为10V、以便 HO 驱动器偏置电压不在 UVLO 中。 确认 LI 和 HI 驱动器输入 PWM 信号存在、并且开关节点(公共 MOSFET 源极和漏极)切换接近接地、以便 HB-HS 引导电容器可以充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低侧 MOSFET 根据输入 PWM 信号完全闭合和断开。  
    对于 PWM、我对其进行了测试、输入端存在 PWM 信号。 当我检查 C44 (HB 到 HS)上的电压时,它会给我11.53V 的电压。  

    我已在 UCC27714的 VDD 上施加12V 电压。 当我施加 PWM 信号以运行 H 桥时、当我检查高侧 MOSFET 栅极相对于 GND 的电压时、我会得到大约3.7V 的脉冲(与低侧 MOSFET 上的 PWM 相反)。 但高侧 MOSFET 的 Vgs 为0V。  

    因此、高侧 MOSFET 栅极和源极从驱动器 IC 获取3.7V 电压。 这让我感到困惑。 我确保所有电路都来自驱动器 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faiz、

    您能否发送或附加您提到的高侧 MOSFET 栅极脉冲为3.7V 时的近期行为的示波器图? 为了使 HO 正常运行、HB-HS 偏置上需要9-10V、而 HO 输出应从 HS 切换到 HB。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅当前场景。 我更改了 IC。 我目前正在获取该值。  

    这些是 HI 和 LI 上的脉冲

    这些是逻辑门上的脉冲(LO 上为黄色、HO 上为蓝色)、每个块在示波器设置中为5Vdivision

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅当前场景。 我更改了 IC。 我目前正在获取该值。  

    这些是 HI 和 LI 上的脉冲

    这些是逻辑门上的脉冲(LO 上为黄色、HO 上为蓝色)、每个块在示波器设置中为5Vdivision

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faiz、

    对我来说、有一点不太清楚。 LI 和 HI 输入同相、这意味着高侧和低侧 FET 将同时导通、这似乎会使输入总线电压短路、 也可能不允许开关节点转换为接地并为自举电容器充电。

    您能否尝试在不同的测试条件下测试此项?  请勿在此设置下施加高压输入。  

    要仅确认栅极驱动信号:使用跳线将 COM_AB 和 COM_CS 接地。 这将使 FET 半桥开关节点接地、并允许引导电容器充电。 向驱动器施加偏置电源以及 LI 和 HI 信号、并确认 LO 和 HO。 确认开关节点接地。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不将 GND 连接到 COM 引脚、我的问题就会得到解决。 但现在我只面临一个问题。 低侧 MOSFET 上的栅极电压约为5V。 而高侧 MOSFET 获得适当的12V 导通栅极。 您能不能说出问题是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faiz、

    如果高侧 MOSFET 接收到12V 信号、则驱动器 VDD 似乎应为12V、因为 HB 通过自举二极管从 VDD 提供。 低侧应从 VDD 切换到接地、也应为12V。 确认 LO 探头连接正确且示波器探头接地正确。 低侧驱动器上可能存在低电阻故障。 要检查此情况、您可以临时移除栅极电阻器以确认驱动器输出。 如果仍然存在低电平 LO 信号、最好更换驱动器 IC。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 更换 IC 解决了我的问题。