This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:48V 时为15V?

Guru**** 1864490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM51581, LM5157, LM5156, LM51561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167539/lm5158-15v-in-48v

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件: 、LM5157LM5156LM51561

您好!

我希望设计一个15V IN、48V OUT 升压电路。

我已经了解了以下器件:

LM5158

LM51581

LM5157

LM51571

LM5156

LM51561

我有几个问题:

* LM51581具有最低的峰值电流额定值(1.63A)、我可以从该设计获得的最大输出电流是多少?

*如果我为 LM5158/1进行设计、是否可以在需要时替换 LM5157/1?

*是否有理由让 LM5156/1超过57或58?

*输出端的低噪声很重要、您是否有任何资源来帮助降低噪声?

谢谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    输出电流取决于整个系统。 使用产品页面上提供的快速入门计算器可以完成良好的评估、例如:

    LM5158数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    如果您考虑需要位于 LM5157的 VCC 引脚上的电阻器、则 LM5158可替换为 LM5157 (LM5158仅使用0欧姆电阻)。

    LM5156/5将在驱动器 MOSFET 上为您提供更大的灵活性(因为它是外部的)-因此可以在此处达到更高的功率/更高的电压。

    电源设计研讨会系列提供了大量信息、您还可以在此处找到一些低噪声演示:

    电源设计研讨会|资源|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan