This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054 CAP 最小电压?

Guru**** 2506285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166755/lt1054-lt1054-cap-min-voltage

器件型号:LT1054

您好~。

对于 CAP+和 CAP-、10uF 的最小额定电压是多少?

如果输入电压小于15V、是否应使用10uF/16V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、kwon、

    额定电压在一定程度上取决于您使用的电容器类型。 如果输入上有15V 电压、我希望有比1V 更大的裕度、但对于陶瓷电容器而言、这比电解电容器更重要。

    我尝试即使对于陶瓷电容器也具有几伏的裕度、对于电解电容器也具有1.5倍的裕度、但这是经验法则、电容器制造商是提供此类信息的更好来源。

    BTW、输入和输出电容器也是如此。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    感谢您的回答。

    此致、