This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:有关 Vdd 的要求

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, UCC27282, LM317MQ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167772/ucc27282-q1-requirements-about-vdd

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27282LM317MQ

大家好、

这里有一个有关 UCC27282-Q1的问题。 Pin1 Vdd 上的电压是否有任何要求? 我们将 UCC27282-Q1推广到 ALT Diodes  DGD05473FNQ。 但 UCC27282需要大于6V 的 Vdd。 因此、我们推广了 LM317MQ、以便将电压从12V 电池降低到为 UCC27282供电。 在客户端进行验证后、当负载电流从50mA 到500mA 变化时、LM317MQ 的 Vout 如下黄色曲线所示。 峰间电压约为300mV、输出中会出现斜升和斜降。 曲线的平均值约为7V。

您能否帮助确认我们的 UCC27282在此条件下能否正常工作?

非常感谢。

Wenmin HUA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenmin、

    关于 VDD 上的纹波问题、我确实在 UCC27282验证测试期间确认、驱动器 VDD 的测试具有超出结果中显示的高 VDD 噪声级别。 UCC27282可耐受您所显示的 VDD 噪声、并且对驱动器运行没有影响。

    不过,我有一个问题。 似乎有人担心 UCC27282需要6V 的最小电压、但增加了一个线性降压稳压器。 在某些情况下、是否存在 VDD 过高的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的确认。 至于您的问题、这正是我们添加 LDO 的原因。 因为当负载突降时、汽车中的12V 电池将高达38V。 该值超过 Vdd 的绝对最大值。 您是否会就此申请提出一些建议?

    非常感谢。

    Wenmin HUA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenmin、

    对于 VDD 可能超过建议的最大额定值的情况、需要在 VDD 上添加一个调节电路来限制最大电压。 您拥有的解决方案应用于限制最大 VDD。 可能有更简单、成本更低的方法、例如齐纳二极管和晶体管稳压器、但您必须验证这是否适用于稳压器的输入电压范围。

    需要注意的一点是:VDD 稳压器不需要支持 UCC27282驱动器输出的峰值电流。 驱动器输出将具有高峰值电流、但它们持续时间较短、并由 VDD 和 HB 电容器提供。 稳压器只需支持流入驱动器的平均电流、可通过以下公式估算:Iavg= Fsw x Qg、其中 Qg 是 HO 和 LO 驱动器输出上电源开关的总栅极电荷。

    此致、