This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:EN 放电时间容差

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165882/tps65266-tolerance-of-en-discharge-time

器件型号:TPS65266

大家好、

您能否以 xxms~xxms 或+/-xx%的格式提供启动时 EN 放电时间的容差(典型值2ms)?

不需要保证。 它仅供参考。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    我的同事将在下星期二之前给您答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    感谢您的联系。

    从理论上讲、当放电阻 kΩ 器连接到 GND 的电阻在1.2k Ω 左右时、它保持2ms、并且不会有很大的变化。  此规格的精确 H/L 限制不可用。  您能告诉我们此规格范围的问题吗?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢西亚-圣

    它将直接成为他们的系统启动时间。

    我的客户只是想知道放电时间变化不大。

    粗数是可以的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushia-San、

    是的、这种放电时间变化不大。 请告诉我客户对此容差的要求吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢西亚-圣

    小于+/-50%(1ms - 3ms)是可以的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi-San、

    对于粗略的参考信息、大多数器件可以满足该放电时间的+/-50%要求。 但仍需注意的是、这不是保证的精确限值规格。

    任何不清楚的信息、请告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢西亚-圣

    客户提出的另一个问题。

    在 EN 放电期间、输出是否也通过低侧 FET 导通放电?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atushi:

    我的同事将在下星期一之前给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushia-San、

    此部件没有输出放电。 客户有任何疑虑?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚