This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060QDGSRQ1

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166742/lm5060-q1-lm5060qdgsrq1

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

专家您好:

  我已经了解了我们的客户在汽车电池线路输入电源应用中设计 LM5060-Q1热插拔控制器的位置、应用要求如下。 我已将 LM5060计算器和 MOSFET 数据表作为附件。 您能否帮助您仔细检查应用程序是否正常或是否存在任何潜在风险? 谢谢你  

设计规格:  

-输入最小电压:9V

-典型输入电压:12V

-最大输入电压:16V

-输出最大电流:11A  

MOSFET 规格:二极管 DMTH6005LPSQ

目标过流保护阈值:12.7A (典型值)  

-反极性电压:最大13.5V  

-包括反极性功能。  

e2e.ti.com/.../Copy-of-Copy-of-LM5060-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_1031-_2D00_-U1.xlsxe2e.ti.com/.../6710.LM5060_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的支持!

    我们将在明天一天结束前回顾并回顾这一点。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

      感谢你的帮助。 因为客户将在本周结束时锁定设计。 审核完成后、您能否给出意见?  

    谢谢你

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    下面是我对原理图/设计的评论。

    在 VIN 中使用串联二极管在-ve 瞬态期间保护 LM5060。 任何额定电压为50V 的标准二极管都足够好。

    2.电路原理图中未添加 Cgate。 请包括在内

    3.将定时器电容值增加到47nF 以有一定的裕度。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

     非常感谢你的帮助。 让我解决这个问题。

    罗伊