This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:UC1525AJ 器件设计问题咨询

Guru**** 1688460 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1525A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766567/uc1525a-uc1525aj-device-design-question-consultation

器件型号:UC1525A

在此阶段、我们向您咨询有关 UC1525AJ 器件的主要原因是、驱动器板上的 IGBT 和稳压器在产品运行期间经常发生突发。 有鉴于此、我们已在当前原理图中研究了该器件的应用。 针对这个器件的外设器件设计的合理性是否合理? 我希望得到您的评估、是否有任何不合理的器件选择? 如果没有、如何改进? 希望得到您的指导和分析。

 

注意:1、如何控制 OSC SYNC 和 OSC OUT 的两个引脚的参数? 您能保证此 UC1525AJ 正常工作的控制程度如何?

      2、关于 UC1525AJ 器件、您认为周威是最合理的吗? 是否有可推荐用于此 UC1525AJ 器件的电路设计?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gong、

    您正在尝试控制哪些同步和 OSC OUT 参数?

    我不确定周伟是什么、我们没有 UC1525A 的参考设计。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 技术工程师,

        非常感谢您关注我们的问题并回答我们的问题、您在分析我们的问题方面的帮助非常重要。 在回答您之前的一些问题时、我将在此再次解释、以帮助您更好地帮助我们进行分析。

    PWMBCY

     

     

    PWMBCX

     

    PWMBCZ

     

    注:图1是我们公司应用 UC1525AJ 芯片的一个示例。

    图1.

     

    在此阶段、我们向您咨询有关 UC1525AJ 器件的主要原因是、驱动器板上的 IGBT 和稳压器在产品运行期间经常发生突发。 有鉴于此、我们已在当前原理图中研究了该器件的应用。 针对这个器件的外设器件设计的合理性是否合理? 我希望得到您的评估、是否有任何不合理的器件选择? 如果没有、如何改进? 希望得到您的指导和分析。

     

    注意:1、如何控制 OSC SYNC 和 OSC OUT 的两个引脚的参数? 您能保证此 UC1525AJ 正常工作的控制程度如何?

          2、关于 UC1525AJ 器件、您认为周威是最合理的吗? 是否有可推荐用于此 UC1525AJ 器件的电路设计?

    第5英尺位于第2英尺测试波形上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能轻松地告诉我们您的电子邮件吗? 由于文字文件、我在这个问题的侧面有一个更明确的问题、但这似乎无法上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UC1525AJ-Device-Design-Question-Consultation.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UC1525AJ-Device-Design-Question-Consultation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,龚福,

    IN-和 IN+是误差放大器输入吗? 似乎您始终以最大误差驱动器件。

    这些输入通常连接到输出端的电阻分压器和电压基准。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在附件中上传了 UC1525A 器件的设计原理图。 您认为我们的设计是否合理? 如何改善不合理的地方? 根据 UC1525A 器件的 DATESHEET、您如何看到我们的设计有问题?
    2.使用 IN-和 IN+驱动器件的合理误差范围是多少? 是否有可为我们推荐的范围?
    UC1525A 器件的 OUTA 和 OUTB 产生的 PWM、我们通过光耦合器直接通过一系列器件驱动 IGBT。 现在出现的问题是、我们的 IGBT 很容易烧坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6116.UC1525AJ-Device-Design-Question-Consultation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gong、

    正如我在上一封电子邮件中所述、您似乎通过始终将 IN-接地和 IN+置于 VREF 来强制实现最大占空比。

    这可能是您正在驾驶的车辆被烧毁的原因。

    IN-应通过电阻分压器连接到输出电压、使其与 VREF 相同。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Daniel,í a
    在设计改进过程中、我们应该如何设计 UC1525AJ 芯片中每个功能引脚的参数? (例如:应在第1英尺和第2英尺处放置什么规格?)
    2.在您之前的回答“始终以最大错误驱动部件”中,我不理解它的含义。 根据我们的当前设计、误差是多少? 在您看来、在我们的设计中进行此误差控制的最合理原因是什么?
    3.根据您的意见、我们将对串联电阻器进行分压、并将其连接到 VC、以确保与 Vref 相同。 这到底意味着什么? 最后、我们的设计还需要改进哪些其他引脚? 例如 CT、Rt 等
    4.您能告诉我们 IGBT 烧断的详细原因吗? 特定 UC1525AJ 芯片的 OUTA 和 OUTB 的参数是什么? 我们是否应该控制避免 IGBT 爆炸的程度?
    5.关于 OSC SYNC 和 OSC OUT 引脚、你认为我们应该为这个 UC1525AJ 提供哪些范围的参数来确保这个芯片的正常运行?

    谢谢、

    Gong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gong、

    从您的问题中、我对您使用我们的器件的用途感到困惑。

    您的设计是否采用特定拓扑?(例如:降压、升压等)
    如果是、拓扑的输入电压和输出电压是多少?
    您是否具有目标开关频率?
    您尝试提供多少电流?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Daniel,í a
    感谢您耐心地回答我的一系列问题。
    1.我所解释的你不明白的问题是什么?
    2. IGBT 在正常工作条件下使用的全桥拓扑电路。
    UC1525AJ 芯片的 VIN+和 VC 均为15V 至 GND、输出约为28V。
    我们控制的开关频率为7.5KHZ
    5、除了前面提到的改进方法(增加分压器电阻以确保它与 Vref 一致)外、目前 UC1525AJ 芯片的设计原理图中还有一些不合理的点。 我希望你能帮助我们指出这个不合理的地方。 面对不合理的情况,我们应如何改善?
    谢谢、
    Gong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Driving-IGBT-Driver-Pin-Waveform.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gong、

    在您提供给我的所有原理图中、误差放大器未连接到全桥的输出、这将导致 UC1525A 的输出出现问题。
    全桥的输出需要反馈到 UC1525A、这样全桥输出可由 PWM 控制器调节。

    您提供的波形看起来像尖峰只是测量中的噪声。
    您担心的是波形上的这些尖峰吗?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们随后的改进方案如下:将串联分压电阻短接至 VC、最后让 IN-端子连接至 GND、Vref 保持不变、VIN+和 VC 分别连接至电源。 您说什么与 Vref 相同、您能解释哪些参数吗? 这可用作我们公司内部测试流程的参考。
    2、UC1525AJ CT 英尺、您需要在数据表中连接电容器、我们不会在设计原理图中增加电容、这会影响吗? 如果是、您能告诉我们我们应该添加多少电容器吗?
    我们 UC1525AJ 芯片的其他引脚是否设计合理? 例如:Rt\DIST\softstart\COMPN 引脚设计是否合理? 如果不合理、我非常希望得到您的指导、您可以将其作为参考进行实验。
    4.我不担心波形尖峰,因为这是我测试时驱动线路过长造成的。
    谢谢,
        Gong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gong、

    请将 IN+连接到基准电压、这决定了 IN-将尝试调节到的基准电压。
    2.请将 IN-连接到全桥输出的电阻分压器、这有助于调节输出电压。
    3.请将 CT 连接到电容器接地、这决定了工作频率。
    请通过电阻器将 Rt 接地、这决定了运行频率。
    5.请通过软启动接地端连接一个电容器,这有助于确定软启动。
    请根据以下应用手册将2类补偿(使用运算放大器)连接到 COMPN 引脚:
    www.ti.com/.../slva662.pdf

    这将决定频率响应。


    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel,í a

          由于您的回复是在春节假期的中间、所以电子邮件没有及时回复您、我很抱歉地告诉您。 感谢您对我们的反馈系列的回答和支持、祝您新年快乐。我收到了您的回复、但仍有一些问题、因此您仍需要支持。 如下所示:
    1、根据我们当前的 UC525AJ 芯片设计和应用、您能不能帮助我们识别设计缺陷、以及哪些缺陷会影响我们? 这会影响 UC1525AJ 的正常工作逻辑。
    2、在改进 UC1525AJ 芯片的设计和应用时、使用的电阻器和电容器规格是什么? (例如10K、0.1uF 等)。 此外、如果您遵循改进建议、我们需要在改进后重点测试 UC1525AJ 芯片的参数? 这些参数的值是多少、表明设计合理? 这样、我们就可以在测试期间进行比较和参考。
    3、根据我从一开始到现在咨询的一系列问题、您认为我还有需要逐一验证的测试、然后我将继续向您咨询 UC1525AJ 芯片设计应用系列。
    谢谢、
        Gong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gong、

    1.我列出的所有设计缺陷都将影响部件的工作方式、并且经常导致部件无法正常工作。

    2.这些值完全取决于您的设计以及设计的完整规格。

    3.通常根据最终产品进行测试以满足客户设计要求。 我会按照您需要对您的最终产品进行的任何测试进行操作。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Daniel,í a

          非常感谢您的持续技术支持。您上次的回答是、我还有一些我无法理解的问题、我希望再次得到您的解释。
          对于 UC1525AJ 芯片应用设计、您能解释一下我们当前设计与您提供的改进方案之间的区别吗? 根据差异、您认为我们的应用设计存在哪些缺陷(可以详细说明)? 此外、您为我们提供的改进有哪些优势?
          我们的产品使用四个 IGBT、由 UC1525AJ 的 OUTA 和 OUTB 驱动。 OUTA 和 OUTB 输出后、它们被分成8个通道、然后连接到 IGBT 的驱动端。 现在、超过200种产品中 IGBT 的熔断比例已达到25%。
          根据我们 UC1525AJ 芯片的设计、您认为 IGBT 的根本原因逻辑电路会熔断(哪种方法会导致 IGBT 熔断)? 是频率还是其他导致放大的参数? 我真的希望得到您的详细说明、谢谢!
    谢谢、
     
    Gong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gong、

    我认为 IGBT 烧断的原因是器件使用不当。 您提供的原理图显示了器件的使用方式、即器件的用途。

    我描述的更改是允许以正确方式使用器件的更改。 我不确定为什么我们的器件甚至可以在向我展示的原理图中工作。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
        感谢您的耐心等待。
         根据您的陈述、我们未正确使用 UC1525AJ、导致 IGBT 烧断、这可能是最根本的原因。 有鉴于此、您可以详细说明在 UC1525AJ 的设计过程中、我们目前是如何导致 IGBT 烧断的。 我们在 UC1525AJ 的设计中存在潜在缺陷、并且我们不理解影响逻辑。 因此,我希望继续得到你的答案。 谢谢!
    谢谢、
     Gong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gong、

    即使器件运行有问题、器件可能导致 IGBT 烧断的两种方法是、栅极驱动高于 IGBT 的最大 Vbase 或电流过高且 IGBT 变得过热。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IGBT-Damage-Phenomenon-Description.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,龚福,

    从您发送的图片中可以看到、如果是我们的器件、最可能的原因是器件的输出电压信号对于 IGBT 过高。 这反过来会导致 IGBT 击穿并不断灌入电流、从而导致您在这里看到的损坏。

    IGBT 的 VGE 电压是多少? 您在我们的器件输出端看到了什么?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    感谢您的详细分析和问题解答。
    我们 IGBT 的 VGE 大约为-9V 至12V。
    2.为了更详细地了解 UC1525AJ 设计应用的缺陷、我需要在此提供哪些信息?
    通过我们之间的详细沟通、您能帮助我总结一下 Halo UC1525AJ 芯片设计和应用中的所有缺陷吗?
    4.关于 UC1525AJ 芯片的设计和使用缺陷、根据您给我们的改进计划、我需要在此向您提供哪些测试结果? 以便您可以继续帮助我们进行分析。
    希望能听到您的详细回答、谢谢!

    谢谢、
    Gong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.能否提供完整的原理图? 如有必要、我们可以将其脱机。

    3.如果发送了原理图、我将对此进行讨论。

    4.检查 UC1525的输出是否高于12V

    谢谢、

    Daniel