This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767159/lt1054-lt1054

器件型号:LT1054

HII 我使用 LT1054生成 (-5V)作为运算放大器的负电源  

我将一个电路板构建为一个线板、其工作正常  

我编辑了电路并将其构建在 PCB 上、电路不稳定  

我是说输出不是恒定 的-5V、 但它从-3V 开始、下降到-1v 当它达到-1时、它上升到-3 ant、然后再次下降到-1v  

它不稳定”我检查了 PCB 和组件上的布线及其正确。

您是否知道为什么会发生这种情况??

谢谢  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从输出中汲取了多少电流? 您是否遵循了数据表中的布局指南? 请显示原理图和电路板布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、
    您可以分享原理图吗? 负载和工作波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    这是原理图'SCH 正常、 它具有布局  

    我不知道  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、
    原理图看起来正常。 也可以共享 PCB 布局的图像?
    是否在多个电路板中发现问题? 我们需要避免组装问题。
    您是否还可以测量 VCC 引脚和 VOUT 中的电压波形以显示您提到的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、
    我关闭了帖子、因为我认为您已经解决了问题。 如果没有、只需在下面回复即可。